Schmalz

Pompe Venturi

Les pompes Venturi de Schmalz constituent la solution idéale pour générer du vide par voie pneumatique. De nombreux modèles de pompes Venturi offrent des fonctions intelligentes pour le contrôle de l'énergie et des processus. Grâce à leur forme compacte et à leur faible poids, les pompes Venturi sont particulièrement adaptées aux applications robotiques industrielles.

Des modules d'éjecteur aux éjecteurs décentralisés et aux éjecteurs compacts, Schmalz propose une large gamme de produits de pompes Venturi adaptés à votre application. Vous pouvez trouver et commander les pompes Venturi, ainsi que tous les accessoires et pièces de rechange nécessaires, dans notre boutique en ligne.

Principe de fonctionnement des pompes à venturi

Le principe de fonctionnement des pompes Venturi repose sur le principe de Venturi. En général, on distingue les pompes Venturi à un seul étage et les pompes Venturi dotées de la technologie de buses.

L'air comprimé est acheminé vers la pompe Venturi via le raccord d'air comprimé. Il s'écoule à travers la buse de Venturi de la pompe. Au cours de ce processus, l'air est accéléré et comprimé. Après avoir traversé la buse de Venturi, l’air accéléré se diffuse dans la pompe Venturi, créant ainsi un vide. De cette manière, de l’air est aspiré par le raccord de vide et une pièce peut être manipulée, par exemple à l’aide d’une ventouse. Ensuite, l’air comprimé et l’air aspiré s’échappent par le silencieux de la pompe Venturi.

Les pompes Venturi dotées de la technologie de buses « eco-nozzle » disposent de plusieurs buses de Venturi disposées en ligne. L’air comprimé traverse les buses de la pompe Venturi les unes après les autres. Il est ainsi possible d’obtenir une capacité d’aspiration totale plus élevée, car les volumes des différentes buses s’additionnent.

Pompe Venturi avec régulation de l'air permettant d'économiser de l'air

Les pompes Venturi équipées d'une régulation de l'air intégrée interrompent la génération du vide dès qu'un niveau de vide sûr est atteint. La génération du vide reste interrompue jusqu'à ce que ce niveau passe en dessous de la valeur minimale prédéfinie. Dès que ce seuil est franchi, la génération du vide est réactivée. La consommation d'air comprimé d'un éjecteur compact équipé d'une régulation de l'air est bien inférieure à celle d'une pompe Venturi classique. Réduisez votre consommation en énergie grâce à ces pompes Venturi.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier