Ecologia
Ecologia
Sulla strada della neutralità climatica
La sostenibilità era un fattore già presente quando l'azienda è stata fondata nel 1910. Se allora non ci fosse stata una centrale idroelettrica a Glatten, l'azienda non sarebbe mai arrivata dove è oggi. Grazie alle fonti di energia rigenerativa, all'uso efficiente di materiali e risorse e al chiaro dogma di evitare il più possibile le emissioni di CO2, Schmalz si è impegnata nella sostenibilità per convinzione. Perché la protezione del clima non è un compito obbligatorio, ma un vero e proprio vantaggio competitivo.
Siamo la nostra centrale elettrica
Piena potenza per un bilancio energetico positivo
Nella sede centrale di Glatten (Germania), Schmalz copre gran parte del suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili proprie. L'obiettivo è chiaro: come azienda a energia positiva, Schmalz a Glatten vuole generare con i propri impianti più energia di quanta ne venga consumata in azienda. Gli impianti necessari a questo scopo, come le turbine eoliche e i collettori fotovoltaici, sono stati costantemente ampliati per decenni. Anche altre località, come il Giappone o gli Stati Uniti, si affidano a concetti energetici moderni per consumare il minor numero possibile di risorse.
Schmalz scrive cifre verdi
L'energia non consumata dall'azienda nei propri impianti viene immessa nella rete elettrica pubblica. In questo modo, Schmalz evita le emissioni di CO2 che altrimenti sarebbero generate dalla produzione di energia convenzionale.
Il risultato: un grande vantaggio per l'ambiente e una vetrina per l'industria manifatturiera.
Meno CO2 nel sacchetto
I prodotti Schmalz hanno un pacchetto di CO2 significativamente inferiore rispetto ai prodotti analoghi presenti sul mercato. Grazie all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili proprie e a numerose misure di risparmio energetico, Schmalz produce in modo neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2. Inoltre, l'azienda progetta i suoi processi a monte e a valle in modo da essere il più possibile rispettosi delle risorse, dallo sviluppo al riciclaggio.
Il bilancio di CO2 di Schmalz Germania si basa sul Protocollo sui gas serra del World Resources Institute e sugli standard del World Business Council for Sustainable Development.
I bambini costruiscono una casa per le api selvatiche
La sostenibilità ci sta a cuore e siamo felici di trasmetterla. Nell'ambito delle Giornate della sostenibilità 2022, Schmalz ha costruito un rifugio per gli insetti con i bambini delle scuole elementari circostanti, in collaborazione con il BUND Nordschwarzwald. Dopo una lezione descrittiva sul mondo autoctono delle api selvatiche, i bambini, con grande impegno e sotto la guida del team di sostenibilità di Schmalz, hanno realizzato un colorato rifugio per insetti con barattoli di latta e legno di bambù. Una volta completati, i nuovi "rifugi per le api" sono stati collocati sul sentiero "ecologico" di Schmalz.