생태학
기후 중립으로 가는 길
1910년 회사가 설립되었을 때 이미 지속 가능성은 중요한 요소였습니다. 당시 글라텐에 수력 발전소가 없었다면 슈말츠는 오늘날의 위치에 오르지 못했을 것입니다. 재생 에너지원, 자재와 자원의 효율적인 사용, CO2 배출을 최대한 방지한다는 명확한 원칙을 바탕으로 슈말츠는 신념에 따라 지속 가능성에 전념해 왔습니다. 기후 보호는 의무적인 과제가 아니라 진정한 경쟁 우위이기 때문입니다.
우리는 우리 자신의 발전소입니다
긍정적인 에너지 균형을 위한 최대 파워
독일 글라텐에 본사를 둔 슈말츠는 필요한 에너지의 대부분을 자체 재생 에너지로 충당하고 있습니다. 긍정적인 에너지 기업으로서 글라텐의 슈말츠는 자체 발전소를 통해 회사에서 소비하는 에너지보다 더 많은 에너지를 재생 에너지로 생산하고자 합니다. 이를 위해 풍력 터빈과 태양광 집열기 등 필요한 설비를 수십 년 동안 지속적으로 확장해 왔습니다. 일본이나 미국과 같은 다른 지역에서도 가능한 한 적은 자원을 소비하기 위해 최신 에너지 개념에 의존하고 있습니다.
녹색 수치를 쓰는 슈말츠
회사 자체 시설에서 소비하지 않는 에너지는 공공 전력망에 공급됩니다. 이러한 방식으로 슈말츠는 기존 발전 방식에서 발생할 수 있는 CO2 배출을 방지합니다.
그 결과 환경에도 큰 도움이 되고 제조 산업에도 좋은 사례가 되었습니다.
가방 속 CO2 감소
슈말츠 제품은 시중의 동급 제품보다 CO2 배출량이 현저히 낮습니다. 슈말츠는 자체 재생 에너지원과 다양한 에너지 절약 조치를 통해 CO2 중립적인 방식으로 제품을 생산합니다. 또한 개발부터 재활용에 이르기까지 업스트림 및 다운스트림 프로세스를 최대한 자원 친화적으로 설계합니다.
슈말츠 독일의 CO2 균형은 세계자원연구소의 온실가스 의정서와 세계지속가능발전협의회의 표준을 기반으로 합니다.
아이들이 야생 꿀벌을 위한 집을 짓다
슈말츠는 지속가능성을 중요하게 생각하며 이를 실천하기 위해 노력하고 있습니다. 슈말츠는 2022 지속가능성의 날 행사의 일환으로 분트 노르트슈바르츠발트(BUND Nordschwarzwald)와 협력하여 주변 초등학교 어린이들과 함께 곤충 쉼터를 만들었습니다. 야생 꿀벌의 생태에 대한 설명이 담긴 강의를 들은 아이들은 슈말츠 지속가능성 팀의 지도 아래 깡통과 대나무를 이용해 다채로운 곤충 쉼터를 만들었습니다. 완공 후 새로운 '꿀벌 쉼터'는 슈말츠 생태 트레일에 설치되었습니다.