Schmalz

Movimentazione efficiente, lavoro ergonomico

Chiunque carichi o scarichi manualmente decine di container ogni giorno conosce il problema: pesanti scatole di cartone, posizioni scomode, dipendenti esausti. I sistemi di nastro trasportatori ergonomici e portatili Destuff-it™ e Restuff-it™ offrono un rimedio e si ripagano più rapidamente del previsto. Con essi, Schmalz offre una soluzione che soddisfa tre obiettivi contemporaneamente: maggiore produttività, migliori condizioni di lavoro e benefici misurabili in termini di costi.

Il sistema di trasporto Destuff-it™ è semovente e trasporta carichi fino a 75 chilogrammi di peso e con una larghezza massima di 610 millimetri.

Non bastano dei dipendenti motivati per mantenere il funzionamento di un'azienda. È necessaria una tecnologia intelligente per aumentare la produttività e, allo stesso tempo, alleggerire il lavoro dietro di loro. È proprio qui che entrano in gioco i sistemi di nastri trasportatori ergonomici e portatile Destuff-it™ e Restuff-it™. Queste soluzioni ergonomiche par la movimentazione sono adatte alle aziende che movimentano ogni giorno un numero elevato di container. Destuff-it™ sostiene lo scarico, mentre la variante bidirezionale Restuff-it™ carica e scarica le casse merci utilizzando lo stesso nastro trasportatore. Entrambi i sistemi si adattano alle rispettive esigenze e sono particolarmente efficaci dove lo spazio è ridotto: nei container e nelle stive dei camion.

I dipendenti utilizzano i sistemi alla fine delle linee di trasporto per selezionare i diversi articoli mentre le merci vengono trasportate automaticamente in avanti. Gli operatori possono utilizzare i sistemi per pallettizzare pacchi, scatole, sacchi e bagagli in modo efficiente e professionale. Sono particolarmente adatti per le merci non pallettizzate e non smistate. Con una produzione di due container al giorno, la macchina si ripaga in meno di due anni. I supplementi per gli straordinari nei momenti di punta si riducono notevolmente e l'utilizzo delle baie migliora in modo significativo.

La differenza sta nei dettagli

La piattaforma mobile dell'operatore può essere sollevata fino a un'altezza di 699 millimetri e consente di raggiungere ogni imballaggio, sia in basso che in alto. La testa del sistema, che può essere spostata su tutti i lati, si adatta a qualsiasi posizione sulla parete del contenitore. La piattaforma può trasportare 250 chilogrammi, mentre il nastro trasportatore stesso muove carichi fino a 75 chilogrammi. Con una larghezza di 610 millimetri e una velocità di 3,7 metri al secondo, Destuff-it™ e Restuff-it™ trasportano fino a 2.000 scatole di cartone all'ora fuori dal container. L'operatore controlla la macchina tramite un profilo facile da raggiungere. I sistemi di trasporto sono semoventi e possono essere facilmente spostati da una baia di carico all'altra. Entrambi i sistemi di trasporto sono altamente disponibili nei momenti di picco e i guasti sono un'eccezione. Ciò è garantito, ad esempio, dal nastro modulare, i cui pezzi di usura possono essere sostituiti in modo rapido e semplice.

La sicurezza prima di tutto

Sofisticate funzioni di sicurezza proteggono gli operatori durante il funzionamento. Prima che una persona rimanga intrappolata, il sistema registra il blocco e arresta il nastro. Le strisce LED fanno luce nell'oscurità e riducono i rischi di inciampo. Uno studio della Ohio State University, USA, lo conferma: Il sistema di trasporto riduce significativamente la sollecitazione dei muscoli delle spalle e della schiena e della colonna vertebrale rispetto al lavoro manuale. Questo aumenta anche in modo misurabile la soddisfazione dei dipendenti.

Grazie al sistema di nastro trasportatore ergonomico e portatile Destuff-it™, i dipendenti possono scaricare fino a 2.000 pacchi all'ora quasi senza sforzo.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello