Senza tetto: Il nuovo gru a portale di Schmalz
Il gru a portale modulare KBG è composto da almeno due cancelli e può essere ampliato a seconda delle esigenze.
Come suggerisce il nome, un sistema di gru a sospensione è montato su una sovrastruttura. Da oggi, questa non deve più essere una struttura edilizia esistente. Con il portale per gru KBG, J. Schmalz GmbH ha progettato un sistema di supporto modulare per il suo sistema di gru a sospensione in alluminio SRA, aprendo così ancora più possibilità di applicazione per soluzioni di gru individuali.
Flessibilità e disponibilità in tempi brevi erano due dei requisiti per lo sviluppo del KBG. Schmalz ha quindi utilizzato anche in questo caso l'intelligente concetto modulare, che in questo caso si basa su soli dodici componenti. La particolarità: Tutti i collegamenti non positivi sono realizzati con uno speciale set di viti. Questo semplifica il montaggio ed elimina gli errori. Inoltre, Schmalz utilizza un'unica dimensione di profilo per l'intero portale della gru, che viene fornito direttamente con i fori corrispondenti per il set di viti. Un gru a portale è composto da almeno due cancelli e può essere ampliato in base alle esigenze, anche in un secondo momento, se il layout di produzione, assemblaggio e logistica cambia.
Il carico massimo è di 500 kg. I calcoli di resistenza indipendenti di tutti i componenti portanti secondo il metodo degli elementi finiti dimostrano che anche il sistema assemblato in seguito mantiene le promesse di Schmalz. L'intero sistema è progettato secondo la norma DIN EN 13001, raggiunge la classe di rigidità HC3 e la classe S S3.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.