Sans toit : Nouveau portique de grue de Schmalz
Le portique de grue modulaire KBG se compose d'au moins deux portes et peut être étendu selon les besoins.
Comme son nom l'indique, un système de grue suspendue est monté sur une superstructure. Désormais, il ne s'agit plus nécessairement d'une structure de bâtiment existante. Avec le portique de grue KBG, la société J. Schmalz GmbH a conçu un système de support modulaire pour son système de grue suspendue en aluminium SRA, ce qui ouvre encore plus de possibilités d'application pour des solutions de grue individuelles.
La flexibilité et la disponibilité à court terme étaient deux des exigences pour le développement de la KBG. C'est pourquoi Schmalz utilise ici aussi le concept modulaire astucieux, qui repose en l'occurrence sur douze composants seulement. La particularité : Tous les raccords non positifs sont réalisés avec un jeu de vis spécial. Cela simplifie le montage et élimine les erreurs. En outre, Schmalz n'utilise qu'une seule taille de profilé pour l'ensemble du portique de grue, qu'elle livre directement avec les trous correspondants pour le jeu de vis. Un portique de grue se compose d'au moins deux portes et peut être étendu selon les besoins, même ultérieurement en cas de modification de la production, du montage et de la logistique.
La charge maximale est de 500 kilogrammes. Et des calculs indépendants de la résistance de tous les composants porteurs selon la méthode des éléments finis prouvent que le système assemblé ultérieurement tient également les promesses de Schmalz. L'ensemble du système est conçu selon la norme DIN EN 13001, atteint la classe de rigidité HC3 et la classe S S3.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.