Schmalz

Nuovo sollevatore a vuoto per la lavorazione del legno: VacuMaster Wood

Per le falegnamerie, i produttori di mobili, i rivenditori di legname e tutti gli altri rappresentanti dell’industria del legno, Schmalz ha realizzato l’esecuzione “Wood” inserendola nella sua serie VacuMaster Si tratta di una soluzione speciale per soddisfare le esigenze di sollevamento del settore del legno.

Falegnami, costruttori di mobili o rivenditori di legname hanno con VacuMaster Wood la soluzione di sollevamento ideale per le loro attività.

L’unità VacuMaster Wood di J. Schmalz GmbH permette a una sola persona di trasportare in modo ergonomico dal magazzino da altri strumenti i pallet con un paranco a catena e un sistema gru, oppure di sollevarli e girarli durante la lavorazione manuale. Le piastre di aspirazione speciali del sollevatore a vuoto sono strette ma garantiscono un’elevata forza laterale. I supporti permettono agli utenti di ruotare le superfici di contatto di 90 gradi e di regolare anche le distanze tra le piastre di aspirazione. Se nel tempo dovesse cambiare il tipo di applicazione, allora il dispositivo può essere modificato don la variante di rotazione a 90 gradi. Il sistema di traverse in acciaio resistente è stato dimensionato per carichi fino a 250 chili e per lunghezze diverse - è disponibile anche l’opzione con traverse trasversali. Un filtro polvere integrato protegge l’eiettore dallo sporco, fattore questo molto importante nei punti di lavorazione molto polverosi. Il filtro contribuisce ad allungare la vita di servizio e a ridurre i costi. Grazie ai rivestimenti laterali e anteriori smontabili senza utensili, l’utente può raggiungere facilmente il filtro per smontarlo e pulirlo. Inoltre, sempre attraverso questo, l’utente può aver accesso ai componenti principali per la manutenzione.

Il VacuMaster Wood funziona con aria compressa - 6 bar - e quindi può essere utilizzato in tutto il mondo indipendentemente dalla tensione e dalla frequenza dell’impianto elettrico. L’eiettore High Flow garantisce una potenza di aspirazione elevata. Questo eiettore è silenzioso ed economico. Dopo aver raggiunto il livello di vuoto sicuro, il dispositivo passa in modalità risparmio energetico in modo da ridurre i costi di produzione dell’aria compressa. Anche in caso di situazioni di assenza di aria compressa, emergenza e blackout elettrici, l’accumulatore di vuoto integrato garantisce in modo sicuro la depressione mantenendo i pezzi ermetici.

Il sollevatore è disponibile anche nell’esecuzione Comfort. Dal punto di vista ergonomico, il corpo base è sottile e con peso ridotto. Inoltre, dispone di un pannello di comando. L’utente accende e spegne con questo il vuoto e controlla il paranco a catena e il cilindro di rotazione pneumatico. Schmalz offre modelli compatibili in base al sistema gru. Ufficialmente il nuovo VacuMaster Wood sarà disponibile a partire dall’autunno.

VacuMaster Wood permette a una sola persona di trasportare pallet completi dal magazzino alla postazione di lavorazione.

Grazie ai supporti flessibili delle piastre di aspirazione, l’utente può ruotare di 90 gradi le superfici di contatto e regolare, se necessaria, le distanze tra le piastre di aspirazione.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello