Schmalz

Nouveau système de manutention par le vide pour l’atelier de menuiserie : VacuMaster Wood

Que ce soit pour des menuisiers, des fabricants de meubles, des négociants en bois ou d’autres représentants de l’industrie de transformation du bois : avec la version « Wood » de son VacuMaster, la société Schmalz a conçu un spécialiste pour les exigences de levage dans le secteur du bois.

Que ce soit pour des menuisiers, des fabricants de meubles ou des négociants en bois : le VacuMaster Wood est la solution de levage idéale pour l’atelier de menuiserie.

Avec le VacuMaster Wood de la société J. Schmalz GmbH, une seule personne transporte de manière ergonomique des plaques au moyen d’un palan électrique à chaîne et d’un système de grutage de l’entrepôt vers des scies et d’autres outils et les lève et les fait basculer lors de l’usinage manuel. Les ventouses plates spéciales du porte-charge à vide sont étroites, mais absorbent des forces latérales élevées. Les supports permettent aux utilisateurs de faire pivoter les surfaces de contact de 90 degrés et d’ajuster les écarts entre les ventouses plates selon les besoins. Si l’application devait évoluer avec le temps, le dispositif horizontal peut être transformé en variante basculante à 90 degrés. Le système de traverses en acier stable est conçu pour des charges allant jusqu’à 250 kilogrammes et est disponible en différentes longueurs, en option également avec des traverses secondaires. Un filtre à poussière intégré protège l’éjecteur des impuretés, ce qui est particulièrement important dans des lieux d’utilisation poussiéreux. Cela augmente sa durée de vie et permet d’économiser des coûts. Le couvercle latéral et frontal amovible sans outil permet à l’utilisateur d’accéder au filtre pour le nettoyer et donne également accès à toutes les pièces importantes en cas d’entretien.

Le VacuMaster Wood fonctionne avec de l’air comprimé, à six bars, et peut donc être utilisé dans le monde entier, indépendamment de la tension et de la fréquence. L’éjecteur High Flow garantit un débit d’aspiration élevé. Celui-ci est silencieux et économique. Dès qu’un niveau de vide fiable est atteint, il passe en régulation d’économie d’énergie afin d’économiser de l’air comprimé. Sur les surfaces hermétiques, le réservoir de vide intégré maintient la dépression, même en cas de panne de fluide, d’urgence ou de coupure d’électricité, afin de décharger la pièce en toute sécurité.

Le porte-charge est disponible dans la version confort. Dans un souci d’ergonomie, le corps est conçu pour être étroit et peu encombrant. De plus, il dispose d’un panneau de commande du même nom. Ce dernier permet à l’utilisateur non seulement d’activer ou de désactiver le vide, mais également de commander le palan électrique à chaîne ainsi que le vérin pivotant pneumatique. La société Schmalz propose des modèles compatibles ainsi que le système de grutage adapté. Le VacuMaster Wood sera officiellement disponible à partir de l’automne.

Avec le VacuMaster Wood, une seule personne transporte des plaques de l’entrepôt pour la poursuite de l’usinage dans l’atelier.

Avec les supports flexibles des ventouses plates, les utilisateurs font pivoter les surfaces de contact de 90 degrés et ajustent les écarts des ventouses plates selon les besoins.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier