Schmalz

Nuevo elevador por vacío para el taller de madera: VacuMaster Wood

Pensado para carpinteros, fabricantes de muebles, madereros u otros representantes de la industria de la madera: con la versión "Wood" de su VacuMaster, Schmalz ha diseñado un especialista para las necesidades de elevación de la industria maderera.

Pensado para carpinteros, fabricantes de muebles o madereros: el VacuMaster Wood es la solución de elevación ideal para el taller de madera.

Gracias al VacuMaster Wood de J. Schmalz GmbH, una sola persona puede transportar tableros de manera ergonómica mediante un polipasto y un sistema de grúa desde el almacén hasta las sierras y otras herramientas o elevarlos y girarlos durante el mecanizado manual. Las placas de ventosa especiales del portacargas de vacío siguen siendo estrechas pero absorben altas fuerzas laterales. Los soportes permiten a los usuarios girar las superficies de contacto 90 grados y también ajustar las distancias de las placas de ventosa según las necesidades. Si la aplicación cambia con el tiempo, el dispositivo horizontal puede convertirse en la versión basculante de 90 grados. El sistema estable de travesaños de acero está diseñado para cargas de hasta 250 kilogramos y está disponible en varias longitudes, opcionalmente también con raíles transversales. Un filtro de polvo integrado protege el eyector de la suciedad, lo que es especialmente importante en lugares con mucho polvo. Esto aumenta su vida útil y, por tanto, ahorra costes. Las cubiertas lateral y frontal se pueden retirar sin necesidad de utilizar herramientas para la limpieza del filtro y para acceder a todas las piezas que requieran mantenimiento.

El VacuMaster Wood funciona con aire comprimido a seis bares, por lo que puede utilizarse en todo el mundo, independientemente de la tensión y la frecuencia. El eyector High Flow, silencioso y económico, garantiza una alta capacidad de aspiración. Una vez alcanzado un nivel de vacío seguro, la regulación de ahorro de energía se activa para ahorrar aire comprimido. En las superficies no porosas, el acumulador de vacío integrado mantiene el vacío incluso en caso de fallos de medios, emergencias o cortes de corriente, lo que permite descargar la pieza de forma segura.

El portacargas está disponible en la versión Comfort. El cuerpo base es delgado y está diseñado para ahorrar peso en términos de ergonomía. Además, dispone de un panel de control del mismo nombre, a través del cual el usuario puede conectar y desconectar el vacío, y también controlar el polipasto y el cilindro de basculación neumático. Schmalz ofrece modelos compatibles y el sistema de grúa correspondiente. El VacuMaster Wood estará disponible oficialmente a partir de otoño.

Con el VacuMaster Wood, una sola persona puede transportar tableros de manera ergonómica para su mecanizado en el taller.

Gracias a los soportes flexibles de la placa de ventosa, los usuarios pueden girar las superficies de contacto 90 grados y ajustar las distancias de las placas de ventosa según las necesidades.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta