Schmalz

Pinza di presa ad area - adesso anche collegata alla rete

Schmalz ha deciso di ampliare la sua serie di pinze di presa ad area FXP/FMP aggiungendo una funzione intelligente e un interfaccia di comunicazione IO-Link. In questo modo, la ventosa universale può`trasmettere allo smartphone, al cloud o al controllo sovraordinato importanti dati sul monitoraggio dei processi.

Le nuove pinze di presa ad arear FXP-i e FMP-i comunicano attraverso un IO-Link con tutti i sistemi bus di campo disponibili sul mercato

La pinza di presa ad area FXP e FMP è in grado di movimentare diversi tipi di pezzi. Sono disponibili con spugna o ventose e garantiscono l’affidabilità piena anche quando afferrano il pezzo solo in parte. Adesso Schmalz GmbH rende questo prodotto anche comunicativo - la lettera “i” delle nuove varianti FXP-i e FMP-i sta per intelligenti e significa che la nuova pinza di presa può trasmettere i dati principali tramite u interfaccia IO-Link a tutti i principali sistemi bus di campo. Grazie a questa nuova soluzione è possibile garantire le funzioni Predictive Maintenance e Condition Monitoring. Il monitoraggio energetico e di processo permette agli utenti di seguire il funzionamento di queste due nuove varianti, e di individuare gli eventuali errori. La funzione risparmio aria automatica della versione FXP contribuisce a ridurre i costi di esercizio. Accanto all’interfaccia IO-Link, le nuove versioni sono disponibili anche con NFC (Near Field Communication), soluzione questa che semplifica nettamente la programmazione tramite smartphone.

Le pinze di presa ad area sono realizzate con un profilo base in alluminio con condotto dell'aria integrato. Le scanalature laterali a T servono per il fissaggio dei sensori. Un booster del vuoto velocizza l’evacuazione e massimizza la forza di presa. Tra il corpo base e l’elemento di tenuta viene inserite una valvola a membrana autopulente. Questa consente la sostituzione rapida del tipo e della misura della valvola. La pinza di presa ad area viene formalmente fissata a un portale o a un robot per la movimentazione di diversi tipi di materiali: dal legno agli imballaggi fino al vetro, alle lamiere e ai materiali rinforzati con fibra di carbonio, indipendentemente dalla loro geometria o superficie. Le versioni FXP-i e FMP-i sono già disponibili.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello