Schmalz

Préhenseurs de surface désormais en réseau

Schmalz élargit sa série de préhenseurs de surface FXP/FMP grâce à des fonctionnalités intelligentes et une interface de communication IO-link. Cela permet à la ventouse universelle de fournir des données importantes pour la surveillance de processus, et de les envoyer vers un smartphone, le cloud ou un dispositif de commande en amont.

Les nouveaux préhenseurs de surface FXP-i et FMP-i communiquent avec tous les systèmes de bus de terrain courants via IO-link

Les préhenseurs de surface FXP et FMP peuvent manipuler différents types de pièces et sont disponibles avec de la mousse ou des ventouses. Leur saisie est fiable même en cas d’occupation partielle. J. Schmalz GmbH les rend désormais également capables de communiquer, ce grâce aux nouvelles variantes FXP-i et FMP-i. Le « i » signifie ici intelligence, et implique que les nouveaux préhenseurs sont capables de transmettre des données importantes à tous les systèmes de bus de terrain courants via une interface IO-link. Cela permet de disposer de fonctions telles que la maintenance prédictive et le pilotage contrôlé. La surveillance de l’énergie et des processus permet aux utilisateurs de suivre le fonctionnement des deux modèles « i » et de détecter les éventuels problèmes. La fonction économie d’énergie automatique de la version FXP-i réduit également les coûts d’exploitation. Outre IO-link, les nouvelles versions sont également compatibles avec la technologie NFC (Near Field communication), ce qui simplifie considérablement la configuration par smartphone.

Les préhenseurs de surface sont composés d’un profilé de base en aluminium avec conduite d’air intégrée. Les rainures en T latérales peuvent accueillir des capteurs. Un booster de vide garantit une évacuation rapide et optimise également la force de préhension. Une feuille à vanne autonettoyante est installée entre le corps et le joint. Elle permet un changement rapide du type et de la taille de vanne. Le préhenseur de surface est généralement fixé au moyen d’une bride à un portique ou un robot, et peut manipuler différents matériaux, allant du bois aux emballages, en passant par le verre, la tôle ou les plastiques renforcés de fibre de carbone, et ce, quelle que soit leur géométrie et les caractéristiques de leur surface. Le FXP-i et le FMP-i sont disponibles dès maintenant.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier