Ragni di presa
- End-of-Arm-Tooling personalizzati
Un produttore di case prefabbricate carica lunghe e pesanti assi di legno su un macchinario per la lavorazione. Questo processo automatizzato viene realizzato grazie ad un affidabile ragno di presa a vuoto di Schmalz.
Il ragno di presa SSP si compone di dodici prese ad area del tipo SBX-C. La spugna di tenuta del sistema di presa non è soggetta ad usura, è particolarmente resistente e mantiene perfettamente la presa sulla superficie ruvida del pezzo. Aste a molla flessibili compensano le irregolarità e le differenze di altezza. In questo modo il ragno di presa afferra il pezzo in modo sicuro e preciso. Due soffianti potenti sono montati direttamente accanto al sistema di presa e garantiscono la depressione necessaria.
Il sistema è particolarmente flessibile e permette di afferrare senza problemi diversi tipi di assi e travi di legno. Il sistema di presa è fissato alla gru dell’impianto e copre un’ampia area di lavoro. Il controllo della gru avviene tramite un apposito pannello che si trova sulla macchina di lavorazione.
Con l’aiuto del sistema di presa è possibile ottimizzare i processi e ridurre i tempi di lavorazione.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.