Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Suction spiders SSP

Próżniowy ślimak ssawny SSP przenoszący długie belki drewniane

W zakładzie produkującym domy prefabrykowane długie, ciężkie deski drewniane są wkładane do maszyny przetwarzającej. Ten zautomatyzowany proces jest realizowany w niezawodny sposób za pomocą ssaka podciśnieniowego firmy Schmalz.

Pająk ssący SSP składa się łącznie z dwunastu chwytaków wielkopowierzchniowych typu SBX-C. Pianka uszczelniająca chwytaków o niskiej ścieralności jest wyjątkowo trwała i odporna na szorstkie powierzchnie obrabianych przedmiotów. Elastyczne trzpienie sprężynowe kompensują nierówności i różnice wysokości, dzięki czemu ssawka zawsze trzyma się pewnie i precyzyjnie. Dwie wydajne dmuchawy są zainstalowane bezpośrednio na chwytaku i zapewniają niezbędne podciśnienie.

Chwytak jest wyjątkowo elastyczny, dzięki czemu można bez trudu chwytać różne drewniane deski i belki. System chwytaków jest połączony z suwnicą i obejmuje bardzo duży obszar roboczy. Suwnica jest sterowana za pomocą panelu operacyjnego znajdującego się na maszynach przetwórczych.

Z pomocą systemu chwytakowego można było zoptymalizować proces i skrócić czas produkcji.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.