Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Area gripping systems FXP

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXC firmy Schmalz pracuje wyjątkowo wydajnie. System FXC idealnie nadaje się do przenoszenia desek drewnianych w procesie piłowania.

W celu dalszej obróbki desek drewnianych należy je przenieść z poziomego miejsca składowania na pionową piłę. W przeszłości proces piłowania wymagał ciężkiej pracy fizycznej i dużego skupienia kilku pracowników. Poprzez zakup systemu chwytania powierzchniowego firmy Schmalz chciano odciążyć pracowników oraz sprawić, że praca stanie się bardziej wydajna i szybsza.

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXC firmy Schmalz umożliwia przenoszenie szerokiej gamy elementów roboczych w nieokreślonych pozycjach. Na przykład obrabiany element może być pobierany z przenośnika taśmowego, obrabiany na pile, a następnie umieszczany w skrzyni. Wyśrodkowany zabierak umożliwia wszechstronną obróbkę przedmiotu obrabianego bez konieczności wielokrotnego mocowania. Umożliwia to szybką, precyzyjną i ekonomiczną obróbkę drewna. Dzięki systemowi chwytania o dużej powierzchni można uzyskać szybkie czasy cyklu z dużymi przyspieszeniami. Chwytanie i transportowanie bez uszkodzeń i śladów umożliwia szybko wymienna płyta uszczelniająca.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.