Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Area gripping systems FXP

Schmalz의 진공 영역 그리핑 시스템 FXC는 특히 효율적으로 작동합니다.FXC는 톱질 공정에서 목재 패널을 취급하는 데 이상적입니다.

목재 패널을 추가로 가공하려면 수평 보관 장소에서 수직 톱으로 취급해야 합니다. 톱질 공정은 여러 직원의 무거운 육체 노동과 고도로 집중된 작업이 필요했습니다. Schmalz에서 대면적 그리핑 시스템을 구입함으로써 목표는 직원들의 부담을 덜어주고 작업을 보다 효율적이고 빠르게 만드는 것이었습니다.

Schmalz 진공 영역 그리핑 시스템 FXC를 사용하면 정의되지 않은 위치에서 다양한 공작물을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 공작물을 컨베이어 벨트에서 픽업하여 톱으로 처리한 다음 상자에 넣을 수 있습니다. 센터 마운트를 사용하면 반복적인 클램핑 없이 공작물 전체를 가공할 수 있습니다. 이를 통해 빠르고 정확하며 비용 효율적인 목공이 가능합니다. 영역 그리핑 시스템으로 높은 가속도와 빠른 사이클 시간을 달성할 수 있습니다. 퀵 체인지 씰링 플레이트로 인해 손상 및 자국 없는 그리핑 및 운송이 가능합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.