Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Vacuum gripping systems

프레스 로딩 및 언로딩을 위한 진공 영역 그리핑 시스템

로봇에 대한 투자로 목재 가공 회사의 수동 적재 프로세스가 자동화되었습니다. Schmalz의 영역 그리핑 시스템 FMC는 로봇 팔의 그리퍼 역할을 합니다.

FMC 영역 진공 그리핑 시스템은 매우 유연하며 좁고 거칠고 구조화된 공작물을 그립합니다. 그리퍼 시스템은 그리퍼가 얼마나 가득 차 있는지에 관계없이 전체 레이어를 처리하도록 설계되었습니다. 최적화된 폼 그리드는 그리퍼와 공작물 사이의 밀봉 요소 역할을 합니다. 범프 또는 옹이 구멍으로 인한 누출은 밀봉 폼으로 보상됩니다. 통합 밸브는 그리퍼의 점유에 따라 개별 진공 지점을 닫거나 엽니다. 결과적으로 영역 그리핑 시스템은 가장 높은 유지력을 보장하고 에너지를 최대 50%까지 절약합니다. 에어리어 그리퍼는 통합 필터 매트로 먼지로부터 보호됩니다. 그리퍼는 최대 700kg의 하중을 들어올립니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.