Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Vacuum gripping systems

Sistema de plano aspirante para la alimentación y descarga de una prensa

El proceso de carga manual en una empresa de procesamiento de madera se automatizó con la inversión en un robot. El sistema de planos aspirantes FMC de Schmalz sirve como garra en el brazo del robot.

El sistema de plano aspirante FMC es muy flexible y capaz de manipular piezas delgadas, rugosas y estructuradas. Este sistema de ventosas se ha diseñado para manipular capas enteras independientemente del grado de ocupación de la ventosa. Una cuadrícula de espuma optimizada sirve de elemento de junta entre la ventosa y la pieza. Las fugas que se producen por desniveles o agujeros de asta se compensan con la espuma hermetizante. Las válvulas integradas cierran o abren individualmente los puntos de vacío según la ocupación de la ventosa. De este modo, el sistema de plano aspirante garantiza las máximas fuerzas de retención y ahorra hasta un 50 % de energía.

Una estera filtrante integrada protege el plano aspirante de la suciedad. La ventosa levanta cargas de hasta 700 kg.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.