Schmalz

Automated handling • Wood • Area gripping systems FXP

Sistema de plano aspirante FXC para la manipulación flexible de puertas de distintas dimensiones

El centro de mecanizado CNC se alimenta con piezas en el proceso de fabricación de puertas. Las puertas tienen diferentes dimensiones y escotaduras, por ejemplo, para ventanas. El sistema de plano aspirante del tipo FXC agarra las diferentes piezas sin dificultad alguna y de forma segura.

El sistema de ventosas es capaz de manipular diversas piezas sin tener que realizar cambios en la ventosa. La manipulación de puertas con una anchura de marco de tan sólo 80 mm no presenta ningún problema para este sistema de ventosas. Una cuadrícula de espuma sirve de elemento de junta entre la ventosa y la pieza. Las fugas que se producen por escotaduras en la pieza se compensan con la espuma hermetizante. Las válvulas integradas cierran o abren individualmente los puntos de vacío según la ocupación de la ventosa.

La generación de vacío integrada realiza una elevada fuerza de retención con un reducido consumo de energía. El sistema de planos aspirantes con generación de vacío integrada reduce la demanda de energía en hasta un 50 % en comparación con otros sistemas de ventosas convencionales del mercado.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.