Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Area gripping systems FXP

Manipulación de planchas de madera en el proceso de aserrar con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC

Para su posterior mecanización, las planchas de madera tienen que manipularse pasando del almacenamiento horizontal a una sierra vertical. El proceso de aserrado exigía antes un duro trabajo físico y de alta concentración de varios empleados. Con la compra de un sistema de plano aspirante de Schmalz se quiso aliviar a los empleados y organizar el trabajo de forma más eficiente y rápida.>El sistema de ventosas de vacío para superficies de Schmalz FXC permite la manipulación de las más diversas piezas en posiciones no definidas. La pieza puede tomarse de una cinta transportadores, mecanizarse con una sierra y descargarse después en una caja. El alojamiento centrada posibilita el mecanizado perimetral de la pieza sin variar la fijación. De este modo es posible un mecanizado de la madera rápido, preciso y con coste eficiente. Con el sistema de ventosas para superficies se pueden realizar tiempos de ciclo reducidos con altas aceleraciones. La placa hermetizante de cambio rápido permite un agarre y transporte exentos de deterioros y de huellas.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.