Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Area gripping systems FXP

Het grootvlak-vacuüm-grijpersysteem FXC van Schmalz werkt bijzonder efficiënt. Het FXC is ideaal geschikt voor de behandeling van houten platen tijdens het zaagproces.

Voor de verdere verwerking van de houten planken moeten zij van hun horizontale opslagplaats worden overgebracht naar een verticale zaag. Het zaagproces vergde vroeger zware fysieke en zeer geconcentreerde arbeid van verscheidene werknemers. Met de aanschaf van een vlakgrijpersysteem van Schmalz wilden ze de werknemers ontlasten en het werk efficiënter en sneller laten verlopen.

Met het Schmalz grootvlak-vacuüm-grijpersysteem FXC kunnen de meest uiteenlopende werkstukken in ongedefinieerde posities worden gehanteerd. Het werkstuk kan bijvoorbeeld van een transportband worden opgehaald, in een zaagmachine worden bewerkt en vervolgens in een doos worden geplaatst. De gecentreerde pick-up maakt een all-round bewerking van het werkstuk mogelijk zonder herhaaldelijk vastklemmen. Dit maakt een snelle, nauwkeurige en kostenefficiënte houtbewerking mogelijk. Met het grijpsysteem met groot oppervlak kunnen snelle cyclustijden met hoge versnellingen worden gerealiseerd. Grijpen en transporteren zonder beschadigingen of vlekken wordt mogelijk gemaakt door de snel verwisselbare afdichtplaat.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.