Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Vacuum gripping systems

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak voor het laden en lossen van een pers

Met de investering in een robot werd het manuele laadproces in een houtbewerkingsbedrijf geautomatiseerd. Het grijpersysteem FMC van Schmalz dient als grijper op de robotarm.

Het grootvlak-vacuüm-grijpersysteem FMC is zeer flexibel en grijpt smalle, ruwe en gestructureerde werkstukken. Het grijpsysteem is ontworpen voor het hanteren van volledige lagen, ongeacht de bezettingsgraad van de grijper. Een geoptimaliseerd schuimrooster dient als afdichtingselement tussen de grijper en het werkstuk. Lekkages als gevolg van oneffenheden of knoesten worden gecompenseerd met het afdichtingsschuim. De geïntegreerde kleppen sluiten of openen afzonderlijke vacuümpunten, afhankelijk van de bezetting van de grijper. Het grijpsysteem met groot oppervlak garandeert dus de hoogste houdkrachten en bespaart tot 50% energie. Een geïntegreerde filtermat beschermt de grijper met groot oppervlak tegen verontreiniging. De grijper heft lasten tot 700 kg.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.