Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Vacuum gripping systems

Sistema di presa a vuoto su superfici per il carico e lo scarico di una pressa

L'investimento in un robot ha permesso a un'azienda di lavorazione del legno di automatizzare il processo di carico manuale. Come pinza di presa sul braccio robot è montato il sistema di presa a vuoto FMC Schmalz.

Il sistema di presa a vuoto su superfici FMC è molto flessibile e adatto per la presa di pezzi sottili, ruvidi e strutturati. Il sistema di presa è dimensionato per la movimentazione di strati interi, indipendentemente dal grado di occupazione della ventosa. Un reticolo in schiuma ottimizzato serve da elemento di tenuta tra la ventosa e il pezzo. Le perdite dovute alle irregolarità o ai fori dei rami vengono compensate con la schiuma di tenuta. Le valvole integrate chiudono o aprono singoli punti di vuoto, secondo il grado di occupazione della ventosa. Il sistema di presa su superfici garantisce così la massima potenza di tenuta, risparmiando fino al 50% di energia.

Un materassino filtrante integrato protegge il sistema di presa dalla sporcizia. Il sistema di presa solleva carichi fino a 700 kg.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.