Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Vacuum gripping systems

Vakuum-Flächengreifsystem zum Be- und Entladen einer Presse

Mit der Investition in einen Roboter wurde der manuelle Beladungsprozess in einem holzverarbeitenden Unternehmen automatisiert. Als Greifer am Roboterarm dient das Flächengreifsystem FMC von Schmalz.

Das Vakuum-Flächengreifsystem FMC ist sehr flexibel und greift schmale, raue und strukturierte Werkstücke. Das Greifsystem ist für die Handhabung ganzer Lagen ausgelegt, unabhängig des Belegungsgrads des Greifers. Ein optimiertes Schaumraster dient als Dichtelement zwischen Greifer und Werkstück. Leckagen durch Unebenheiten oder Astlöcher werden mit dem Dichtschaum kompensiert. Die integrierten Ventile schließen bzw. öffnen einzelne Vakuum-Stellen je nach Belegung des Greifers. Dadurch garantiert das Flächengreifsystem höchste Haltekräfte und Spart bis zu 50% an Energie. Durch eine integrierte Filtermatte wird der Flächengreifer vor Verschmutzungen geschützt. Der Greifer hebt Lasten von bis zu 700 kg.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.