Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Vacuum gripping systems

Vacuum Area Gripping System for loading and deloading of a Press

A wood processing company automated their manual loading process by investing in a robot. The area gripping system FMC from Schmalz is used as the gripper on the robot arm.

The vacuum area gripping system FMC is extremely flexible and can grip workpieces which are narrow, rough and rigid. The gripper system is designed for handling entire layers, regardless of how much of the gripper area is covered. An optimized foam grid serves as the sealing element between the gripper and the workpiece. This sealing foam compensates for uneven areas or knot holes which could cause leaks. The integrated valves open and close individual vacuum points based on how the gripper is covered. The area gripping system thus guarantees extremely high holding forces and saves energy by up to 50%.

An integrated filter mat protects the large-area gripper from dirt. The gripper can lift loads of up to 700 kg.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.