Vacuum Suction Spiders SSP
- Customized end-of-arm toolings
Hiển thị danh mục
Veneer panels have to be moved and stacked in a logistics process.
The SSP-SG vacuum spider is best suited for individual handling of veneer. The vacuum spider is equipped with SBS suction cups that permit particularly careful handling of the workpiece. The floating suction cups float on an air cup above the workpiece and facilitate low-contact handling. In addition, the floating suction cups prevent through-suction of the workpiece so that thin, porous workpieces can also be separated with no problem. The specially arranged suction points prevent damage to the material and ensure careful handling.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.