Schmalz

Automated handling • Wood • Area gripping systems FXP

Sistema di presa a vuoto per superfici FXC per la movimentazione flessibile di porte con diverse misure

Nel processo di produzione delle porte un centro di lavorazione CNC viene caricato con i pezzi. Le porte presentano diverse dimensioni e anche incavi, ad esempio per finestre. Il sistema di presa a vuoto del tipo FXC preleva i diversi pezzi senza problemi e in modo sicuro.

Il sistema di presa è in grado di movimentare pezzi diversi senza dover effettuare modifiche sul sistema di presa. Le porte con una larghezza del telaio di soli 80 mm non sono un problema per il sistema di presa. Un reticolo in schiuma costituisce l'elemento di tenuta tra la ventosa e il pezzo. Le perdite dovute alle fessure nel pezzo vengono compensate con la schiuma di tenuta. Le valvole integrate chiudono o aprono singoli punti di vuoto, secondo l'occupazione della ventosa.

La produzione di vuoto integrata realizza una grande potenza di tenuta con un consumo ridotto. Il sistema di presa su superfici con produzione di vuoto integrata riduce il fabbisogno di energia fino al 50%, rispetto agli altri sistemi di presa presenti sul mercato.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.