Schmalz

Automated handling • Wood • Area gripping systems FXP

다양한 치수의 도어를 유연하게 처리할 수 있는 에어리어 진공 그리핑 시스템 FXC

도어 제조 공정에서 CNC 머시닝 센터에 공작물이 로드됩니다. 예를 들어, 문에는 다른 치수와 창용 컷아웃이 있습니다. FXC 타입의 진공 에어리어 그리핑 시스템은 다양한 워크를 쉽고 안전하게 파지합니다.

그리핑 시스템은 그리퍼를 변경하지 않고도 다양한 공작물을 처리할 수 있습니다. 프레임 너비가 80mm에 불과한 도어는 그리핑 시스템에 문제가 없습니다. 폼 그리드는 그리퍼와 공작물 사이의 밀봉 요소를 형성합니다. 공작물의 홈을 통한 누출은 밀봉 폼으로 보상됩니다. 통합 밸브는 그리퍼의 점유에 따라 개별 진공 지점을 닫거나 엽니다.

통합 진공 발생기는 동시에 낮은 에너지 소비로 높은 유지력을 달성합니다. 통합 진공 생성 기능이 있는 영역 그리핑 시스템은 시장에 나와 있는 다른 그리핑 시스템에 비해 에너지 요구량을 최대 50%까지 줄입니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.