Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Suction spiders SSP

긴 목재 빔을 처리하는 진공 흡입 스파이더 SSP

조립식 주택 제조업체에서는 길고 무거운 나무 판자를 가공 기계에 넣습니다. 이 자동화된 프로세스는 Schmalz의 진공 흡입 스파이더를 사용하여 안정적으로 구현됩니다.

흡입 스파이더 SSP는 SBX-C 유형의 총 12개의 영역 그리퍼로 구성됩니다. 그리퍼의 저마모 씰링 폼은 내마모성이 매우 강하고 가공물의 거친 표면을 견딥니다. 유연한 스프링 플런저는 고르지 않은 높이와 높이의 차이를 보정하므로 흡입 스파이더는 항상 안전하고 정확하게 그립을 잡습니다. 2개의 강력한 송풍기가 그리퍼에 직접 설치되어 필요한 진공을 제공합니다.

그리퍼는 특히 조정 가능하므로 다양한 나무 판자와 빔을 쉽게 잡을 수 있습니다. 그리핑 시스템은 실내 크레인에 연결되며 매우 넓은 작업 영역을 커버합니다. 크레인은 가공 기계의 제어판을 통해 제어됩니다.

그리핑 시스템의 도움으로 공정을 최적화하고 생산 시간을 단축할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.