Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden sheets • Suction spiders SSP

Chwytak wieloprzyssawkowy SSP z powierzchniowymi chwytakami podciśnieniowymi FMHD do przenoszenia drewna klejonego warstwowo

Podciśnieniowe chwytaki wieloprzyssawkowe SSP firmy Schmalz zostały skonstruowane do specjalnych zastosowań w zakresie zautomatyzowanych sekwencji przenoszenia w procesach produkcyjnych i montażowych.

W takim przypadku użytkownik przenosi wielkoformatowe płyty wykonane z drewna klejonego warstwowo. 18 powierzchniowych chwytaków podciśnieniowych Schmalz FMHD stosuje się do pobierania ładunków. Są one szczególnie wytrzymałe i łatwe w serwisowaniu, dzięki czemu nadają się idealnie do stosowania w tartakach, zakładach obróbki drewna i fabrykach mebli.

Chwytak wieloprzyssawkowy składa się ze zmiennych obiegów ssania z przesunięciem punktu zerowego, sterowanych zdalnie. W ten sposób mogą być pobierane panele o długości od 6 do 13 m i szerokości od 2 do 3,2 m. Chwytak wieloprzyssawkowy może podnosić ładunki o maksymalnym ciężarze 3750 kilogramów.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.