Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Area gripping systems FMP

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FM do przenoszenia płyt drewnianych warstwa po warstwie

W dziedzinie obróbki drewna deski drewniane muszą być traktowane warstwowo. Proces podnoszenia desek ze stosu był wcześniej wykonywany ręcznie. Aby ułatwić pracownikom wykonywanie tej ciężkiej i wymagającej fizycznie pracy, firma zdecydowała się na zakup systemu chwytania powierzchniowego firmy Schmalz.

Podciśnieniowy system chwytakowy FM o dużej powierzchni może podnosić drewniane deski ze stosu warstwa po warstwie. Różne faktury powierzchni nie stanowią problemu dla wielkopowierzchniowego podciśnieniowego systemu chwytakowego ze względu na piankę uszczelniającą. Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FM jest szczególnie imponujący ze względu na niewielką wysokość i masę, które osiągnięto dzięki podłączeniu zewnętrznego generatora podciśnienia. To z kolei powoduje wytwarzanie próżni w sposób elektryczny, co pozwala zaoszczędzić energię i obniżyć koszty eksploatacji.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.