Schmalz

ControlRoom 앱 업데이트: 이제 더욱 개인화되었습니다.

슈말츠가 ControlRoom 앱을 업데이트했습니다. 가장 중요한 혁신: 더욱 개인화되었습니다. 이제 사용자는 QR 코드를 스캔한 후 자신의 장치에 대한 정보를 개별적으로 수신합니다. 이 앱 업데이트는 이제 Android 기기의 경우 Google Play스토어에서, iOS 시스템의 경우 App Store에서 다운로드할 수 있습니다.

QR 코드는 슈말츠 컨트롤룸 앱에 사용된 진공 튜브 리프터 점보플렉스에 대한 모든 중요한 데이터를 알려줍니다.

빠르고, 간단하고, 직접적으로 - 슈말츠는 이러한 특성을 NFC 디바이스용 업데이트된 "ControlRoom" 서비스 앱에 부여합니다. 어떤 기능이 있나요? 지금까지 사용자는 스마트폰의 QR 코드를 스캔하여 사용 중인 디바이스 유형에 대한 일반적인 정보를 얻을 수 있었습니다. 이제 앱은 일반적인 장치뿐만 아니라 방금 스캔한 장치의 개별 구성 요소도 인식합니다. 유지보수는 언제 필요하나요? 그리고 옵션 장비를 포함하여 어떤 예비 부품을 사용할 수 있나요? 또한 예비 부품 설치와 같은 유용한 사용법 비디오도 제공됩니다. 이전과 마찬가지로 사용자는 매뉴얼과 문서에 쉽게 액세스하고 영업 및 서비스 센터에 직접 연락할 수 있습니다. 등록한 후에는 스캔한 제품을 회사 자체 디바이스 라이브러리에 할당하고 저장할 수도 있습니다. 모든 내부 직원은 이 라이브러리에 액세스할 수 있습니다. 또한 조직 내 등록된 모든 디바이스에 대한 개요와 액세스 권한이 있습니다. 모바일 디바이스에 앱이 설치되어 있지 않은 직원도 스마트폰이나 태블릿의 브라우저를 통해 데이터를 읽을 수 있습니다.

슈말츠는 2021년부터 독일에서 생산되는 모든 진공 리프팅 보조 장치인 점보 및 진공 마스터 시리즈에 QR 코드를 적용하고 있습니다. 크레인 시스템과 체인 호이스트에도 식별 태그가 장착되어 있습니다. 이 디지털 제품 파일을 통해 진공 전문업체는 수작업을 디지털화하기 위한 논리적 단계를 밟고 있습니다.

스마트한 자동화

하지만 컨트롤룸은 더 많은 일을 할 수 있습니다: NFC(근거리 무선 통신)를 통해 작업 시작 시간을 단축하고, 지능형 슈말츠 필드 디바이스의 경우 공정 중에 실시간 데이터를 기록하고 평가할 수 있습니다. 또한 이 앱은 오류 메시지와 경고를 표시하고 초기 매개변수화, 후속 수정 또는 새 구성 요소 복제를 위해 장치 설정에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 이를 통해 플랜트의 효율성과 가용성을 가시화할 수 있습니다.

직접 통신을 통해 VSi 시리즈 진공 및 압력 스위치와 같은 지능형 기존 및 신규 장치의 매개변수화 및 작동 시작 속도를 높일 수 있습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동