Schmalz

Aktualizacja dla aplikacji ControlRoom: Teraz jest jeszcze bardziej zindywidualizowana

Firma Schmalz zaktualizowała swoją aplikację ControlRoom. Najważniejsza innowacja: Staje się ona bardziej indywidualna. Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik otrzymuje teraz informacje indywidualnie o swoim urządzeniu. Aktualizacja aplikacji jest już dostępna do pobrania dla urządzeń z systemem Android w Google Playstore oraz w App Store dla systemów iOS.

Kod QR przekazuje aplikacji Schmalz ControlRoom wszystkie ważne dane dotyczące zastosowanego podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex.

Szybko, prosto, bezpośrednio - te atrybuty firma Schmalz przypisuje również swojej zaktualizowanej aplikacji serwisowej "ControlRoom" dla urządzeń NFC. Co się w niej znajduje? Do tej pory użytkownicy mogli uzyskać ogólne informacje o rodzaju używanego urządzenia, skanując kod QR na swoim smartfonie. Teraz aplikacja rozpoznaje nie tylko urządzenie w ogóle, ale także poszczególne części składowe zeskanowanego właśnie urządzenia. Kiedy wymagana jest konserwacja? I jakie części zamienne - w tym wyposażenie opcjonalnie - są dostępne? Ponadto dostępne są pomocne filmy typu "how-to", np. dotyczące montażu części zamiennych. Tak jak dotychczas, użytkownicy mają łatwy dostęp do instrukcji obsługi i dokumentacji oraz mogą bezpośrednio kontaktować się ze sprzedażą i serwisem. Po zarejestrowaniu użytkownik może również przypisać i zapisać zeskanowany produkt w firmowej bibliotece urządzeń. Dostęp do tej biblioteki mają wszyscy pracownicy wewnętrzni. I jeden ma przegląd i dostęp do wszystkich zarejestrowanych urządzeń w organizacji. Każdy, kto nie ma zainstalowanej aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym, może odczytać dane poprzez przeglądarkę na swoim smartfonie lub tablecie.

Firma Schmalz stosuje kody QR na wszystkich podciśnieniowych urządzeniach wspomagających podnoszenie produkowanych w serii Jumbo i VacuMaster w Niemczech od 2021 roku. Systemy żurawi i wciągników łańcuchowych są również wyposażone w tagi identyfikacyjne. Dzięki temu cyfrowemu plikowi produktów, ekspert w dziedzinie podciśnienia robi logiczny krok w kierunku cyfryzacji obsługi ręcznej.

Inteligentny w automatyce

Jednak ControlRoom potrafi jeszcze więcej: NFC (Near Field Communication) przyspiesza początek działania, a w przypadku inteligentnych urządzeń polowych firmy Schmalz umożliwia rejestrację danych w czasie rzeczywistym i ich ocenę w procesie. Aplikacja wyświetla również komunikaty o błędach i ostrzeżeniach oraz zapewnia dostęp do ustawień urządzenia - w celu wstępnej parametryzacji, późniejszej modyfikacji lub klonowania nowych części składowych. Dzięki temu widoczna jest sprawność i dostępność zakładu.

Bezpośrednia komunikacja przyspiesza parametryzację i początek działania inteligentnych istniejących i nowych urządzeń, takich jak włącznik podciśnieniowy i ciśnieniowy serii VSi.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka