Schmalz

Mise à jour de l'application ControlRoom : Encore plus personnalisée

Schmalz a mis à jour son application ControlRoom. La nouveauté la plus importante : Elle devient plus individuelle. Après avoir scanné le QR code, l'utilisateur reçoit désormais des informations individuellement sur son dispositif. La mise à jour de l'app est désormais disponible en téléchargement pour les dispositifs Android dans le Google Playstore et dans l'App Store pour les systèmes iOS.

Le QR code indique à l'appli Schmalz ControlRoom toutes les données importantes concernant le système du tube de levage par le vide utilisé par le JumboFlex.

Rapide, simple, directe - Schmalz implante également ces attributs à son application de service actualisée "ControlRoom" pour les dispositifs NFC. Qu'est-ce qu'elle contient ? Jusqu'à présent, les utilisateurs pouvaient conserver des informations générales sur le type de dispositif utilisé en scannant le QR code sur leur smartphone. Désormais, l'appli reconnaît non seulement le dispositif en général, mais aussi les composants individuels du dispositif qui vient d'être scanné. Quand l'entretien est-il exigé ? Et quelles pièces de rechange - y compris en option - sont livrables ? En outre, des vidéos pratiques utiles sont disponibles, par exemple pour l'installation des pièces de rechange. Comme auparavant, les utilisateurs conservent la possibilité d'accéder facilement aux manuels et à la documentation et de contacter directement les services de vente et d'après-vente. Une fois enregistré, l'utilisateur peut également assigner et conserver le produit numérisé dans la bibliothèque de dispositifs de l'entreprise. Tous les employés internes ont accès à cette bibliothèque. Et il y a une vue d'ensemble et un accès à tous les dispositifs enregistrés au sein de l'organisation. Toute personne qui n'a pas installé l'application sur son dispositif mobile peut conserver les données via son navigateur sur son smartphone ou sa tablette.

Depuis 2021, Schmalz applique les QR codes à tous les dispositifs de levage par le vide produits dans les séries Jumbo et VacuMaster en Allemagne. Les systèmes de potences et les appareils électriques à chaîne sont également équipés de ces étiquettes d'identification. Avec ce fichier produit numérique, l'expert du vide fait un pas logique vers la numérisation de la manutention.

L'automatisation intelligente

Mais ControlRoom peut faire encore plus : La NFC (Near Field Communication) accélère le démarrage des opérations et, dans le cas des dispositifs de terrain intelligents de Schmalz, permet d'enregistrer des données en temps réel et de les évaluer au cours du procédé. L'appli affiche également les messages d'erreur et les avertissements et accorde l'accès aux réglages du dispositif - que ce soit pour le paramétrage initial, une modification ultérieure ou le clonage de nouveaux composants. Le rendement et la disponibilité de l'installation sont ainsi visibles.

La communication directe accélère le paramétrage et la mise en service des dispositifs intelligents existants et nouveaux, tels que les pressostats de la série VSi.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier