ControlRoom uygulaması için güncelleme: Artık daha da kişiselleştirilmiş
QR kodu, Schmalz ControlRoom uygulamasına JumboFlex'in kullandığı vakumlu kaldırıcı hakkındaki tüm önemli verileri söyler.
Hızlı, basit, doğrudan - Schmalz bu nitelikleri NFC cihazları için güncellenmiş "ControlRoom" hizmet uygulamasına da veriyor. İçinde ne var? Şimdiye kadar kullanıcılar akıllı telefonlarındaki QR kodunu tarayarak kullanılan cihazın türü hakkında genel bilgi alabiliyordu. Artık uygulama yalnızca genel olarak cihazı değil, aynı zamanda taranan cihazın tek tek bileşenlerini de tanıyor. Bakım ne zaman gereklidir? Ve opsiyonel ekipmanlar da dahil olmak üzere hangi yedek parçalar mevcut? Ayrıca, örneğin yedek parçaların montajı için yararlı nasıl yapılır videoları da mevcuttur. Daha önce olduğu gibi, kullanıcılar kılavuzlara ve belgelere kolayca erişebilir ve doğrudan satış ve servisle iletişime geçebilir. Kayıt olduktan sonra, kullanıcı taranan ürünü şirketin kendi cihaz kütüphanesine atayabilir ve saklayabilir. Tüm dahili çalışanların bu kütüphaneye erişimi vardır. Ayrıca kuruluş içindeki tüm kayıtlı cihazlara genel bir bakış ve erişim sağlanır. Mobil cihazlarında uygulama yüklü olmayan herkes, akıllı telefon veya tabletlerindeki tarayıcıları aracılığıyla verileri okuyabilir.
Schmalz, 2021 yılından bu yana Almanya'da Jumbo ve VacuMaster serilerinde üretilen tüm vakumlu kaldırma yardımcılarına QR kodlarını uyguluyor. Vinç sistemleri ve zincirli vinçler de tanımlama etiketleriyle donatılmıştır. Bu dijital ürün dosyası ile vakum uzmanı, manuel elleçlemeyi dijitalleştirmeye yönelik mantıklı bir adım atıyor.
Otomasyonda akıllı
Ancak ControlRoom daha da fazlasını yapabilir: NFC (Yakın Alan İletişimi) işlemlerin başlatılmasını hızlandırır ve akıllı Schmalz saha cihazları söz konusu olduğunda, gerçek zamanlı verilerin kaydedilmesini ve süreç içinde değerlendirilmesini sağlar. Uygulama ayrıca hata mesajlarını ve uyarıları görüntüler ve cihaz ayarlarına erişim sağlar - ilk parametrelendirme, daha sonra değişiklik veya yeni bileşenlerin klonlanması için. Bu da tesisin verimliliğini ve kullanılabilirliğini görünür kılıyor.
Doğrudan iletişim, VSi serisi vakum ve basınç anahtarı gibi akıllı mevcut ve yeni cihazların parametrelendirilmesini ve çalışmaya başlamasını hızlandırır.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.