Schmalz

자주 묻는 질문 (FAQ) - Ethernet

(산업용) 이더넷이란 무엇인가요?

산업용 이더넷은 통신 매체로서 이더넷을 기반으로 하는 일련의 프로토콜을 말합니다. "사무용 이더넷"과 달리 ProfiNet, EtherCAT, 이더넷/IP와 같은 산업용 이더넷 시스템은 산업 생산의 요구 사항을 충족하기 위해 높은 실시간 성능과 견고성을 제공하도록 설계되었습니다.

산업용 이더넷은 센서와 액추에이터부터 상위 컨트롤러(PLC)를 거쳐 제어 레벨에 이르기까지 모든 수준에서 통합 통신을 가능하게 합니다. 지능형 필드 디바이스는 이 인터페이스를 통해 상태, 에너지 소비 및 프로세스에 대한 데이터를 전송할 수 있습니다. 동시에 컨트롤러의 파라미터를 수정한 후 제품으로 전송할 수도 있습니다.

IO-Link가 장착된 필드 디바이스와 달리 산업용 이더넷 디바이스는 플랜트 제어 시스템과 직접 통신할 수 있으며, 중개적인 IO-Link 마스터가 필요하지 않습니다. 따라서 시스템 케이블을 더욱 간단하게 연결할 수 있습니다.

이더넷/IP, 프로피넷, 이더캣이란 무엇인가요?

이더넷/IP, 프로피넷, 이더캣은 이더넷을 통한 통신에 사용할 수 있는 세 가지 표준입니다. 이 세 가지 표준은 모두 실시간 이더넷을 지원하며 필드버스 시스템에 통합할 수 있습니다.

프로피버스란 무엇인가요?

프로피버스 또는 프로세스 필드 버스는 필드버스이며 ProfiNet의 전신입니다. 아직 이더넷을 기반으로 하지 않았으며, 대신 전용 케이블을 사용했습니다. 그러나 이미 센서/액추에이터 레벨에서 상위 컨트롤러(PLC)로의 빠른 통신이 가능했습니다.

GSDML이란 무엇인가요?

GSDML은 일반 스테이션 설명 마크업 언어의 약자입니다. 여기에는 ProfiNet을 통해 통신하는 이더넷 인터페이스가 장착된 센서 및 액추에이터의 식별, 프로세스 및 장치 데이터가 포함되어 있습니다.

GSDML 파일은 어디에서 찾을 수 있나요?

각 지능형 슈말츠 장치에 대한 GSDML 파일은 온라인 상점에서 찾을 수 있습니다. 먼저 해당 품목의 부품 번호 또는 명칭을 통해 해당 품목을 불러옵니다. "문서" 탭에서 사용 설명서와 함께 GSDML 파일을 찾을 수 있습니다.

ESI란 무엇인가요?

ESI는 이더캣 슬레이브 정보를 의미합니다. 여기에는 이더캣을 통해 통신하는 이더넷 인터페이스가 장착된 센서 및 액추에이터의 식별, 프로세스 및 장치 데이터가 포함되어 있습니다.

ESI 파일은 어디에서 찾을 수 있나요?

각 지능형 슈말츠 장치에 대한 ESI 파일은 온라인 상점에서 찾을 수 있습니다. 먼저 해당 품목의 부품 번호 또는 명칭을 통해 해당 품목을 불러옵니다. "문서" 탭에서 작동 지침과 함께 ESI 파일을 찾을 수 있습니다.

EDS란 무엇인가요?

EDS는 전자 데이터 시트의 약자입니다. EDS 파일에는 이더넷/IP를 통해 통신하는 이더넷 인터페이스가 장착된 센서 및 액추에이터에 대한 식별, 프로세스 및 장치 데이터가 포함되어 있습니다.

EDS 파일은 어디에서 찾을 수 있나요?

각 지능형 슈말츠 장치에 대한 EDS 파일은 온라인 상점에서 찾을 수 있습니다. 먼저 해당 품목의 부품 번호 또는 명칭을 통해 해당 품목을 불러옵니다. "문서" 탭에서 작동 지침과 함께 EDS 파일을 찾을 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동