자주 묻는 질문 (FAQ) - NFC
NFC란 무엇인가요?
근거리 무선 통신(NFC)은 근거리에서 무선으로 데이터를 교환하는 기술입니다. 이 과정에서 슈말츠 제품은 수동 송신기 역할을 합니다. 제품에 저장된 데이터는 능동형 송신기(예: 스마트폰 또는 태블릿)를 사용하여 읽거나 쓸 수 있습니다. 예를 들어 NFC를 사용하여 슈말츠 제품의 식별 데이터, 유지보수 및 서비스 정보를 읽거나 매개변수를 설정할 수 있습니다.
NFC를 통한 데이터 전송 및 매개변수화는 안전한가요?
무엇보다도 짧은 전송 경로로 인해 제품을 스마트 폰에 직접 할당하는 것은 NFC 사용을 나타냅니다. 주변 장치의 잘못된 매개 변수화의 위험이 없습니다. NFC는 짧은 거리 (0 ~ 2cm 거리)에서만 두 장치를 연결합니다. 따라서 장치는 서로 거의 닿아 있어야 합니다. 터치해야 하는 위치를 식별하기 위해 슈말츠 제품의 NFC 태그에는 해당 로고가 표시되어 있습니다.
스마트폰에 데이터가 어떻게 표시되나요?
데이터를 읽기만 하려는 경우 NFC 지원 모바일 단말기를 슈말츠 제품에 갖다 대는 것으로 충분합니다. 슈말츠 제품을 매개변수화하려는 경우 해당 앱 스토어에서 Android 및 iOS 장치용"Schmalz ControlRoom" 앱을 무료로 다운로드할 수 있습니다.
NFC를 통해 슈말츠 제품을 매개변수화할 수 있습니까?
"Schmalz ControlRoom" 앱이 설치되어 있으면 스마트폰 또는 태블릿에서 전송할 파라미터를 선택하고 NFC를 통해 슈말츠 제품으로 전송할 수 있습니다.
NFC를 지원하는 모바일 장치는 무엇인가요?
오늘날 NFC 인터페이스는 시중에서 판매되는 모든 Android 및 iOS 스마트폰에 내장되어 있습니다. 태블릿 PC와 스마트워치도 NCF를 통해 데이터를 전송하고 교환할 수 있습니다.
NFC 데이터 전송을 위해 인터넷 연결이 필요한가요?
모바일 최종 장치에 Schmalz ControlRoom 앱이 설치되어 있는 경우, 슈말츠 제품에서 데이터를 읽거나 파라미터를 설정하는 데 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 인터넷 연결은 작동 지침이나 예비 부품 목록과 같은 문서에 액세스하는 데만 필요합니다.
NFC가 블루투스나 WIFI와 같은 다른 무선 기술과 다른 점은 무엇인가요?
NFC는 범위가 몇 센티미터로 훨씬 짧습니다. 또 다른 특징은 연결이 설정되는 방식입니다: Bluetooth와 Wi-Fi에서는 두 디바이스 간의 연결을 사용자가 수동으로 설정해야 하지만, NFC에서는 송신기와 수신기의 물리적 근접성을 통해 통신이 자동으로 이루어집니다. 이처럼 전송 경로가 짧기 때문에 NFC는 송신기와 수신기를 직접적이고 명확하게 할당할 수 있습니다. 주변 디바이스의 파라미터를 잘못 설정할 위험이 없습니다.