Schmalz

Automated handling • Automotive • Composite textiles • Special grippers

건식 CFRP 레이업 처리 및 분리를 위한 특수 그리퍼 SCG

CFRP 건조 직물은 자동차 산업에서 구현됩니다. 특수 그리퍼 SCG는 얇고 다공성이며 동시에 민감한 공작물을 처리하는 데 특히 적합합니다. 그리퍼의 높은 체적 흐름은 다공성 재료 또는 부분 점유 시에도 안전한 고정을 보장합니다. 그리퍼는 큰 접촉 표면과 많은 작고 밀접하게 배치된 흡입 구멍이 특징입니다. 통합 진공 생성 덕분에 SCG 특수 그리퍼는 사용할 수 있는 압축 공기만 있으면 즉시 연결할 수 있는 그리퍼입니다. 최소한의 공기 소비와 매우 적은 유지보수 작업도 매우 낮은 운영 비용을 보장합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.