Schmalz

Automated handling • Automotive • Metal sheets • Vacuum suction cups

진공 흡입 패드 SAB는 자동차 프레스 공장에서 도움을 줍니다.

자동차 프레스 공장에서는 가능한 가장 짧은 사이클 타임으로 동적 처리를 보장해야 합니다. Schmalz의 진공 흡입 패드를 사용하여 시트 알루미늄으로 만든 신체 부위를 안전하고 정확하게 배치했습니다. 비디오는 자동차 산업에서 공작물을 처리하기 위해 특별히 개발된 진공 흡입 컵을 보여줍니다.

SAB 유형 진공 흡입 컵은 판금을 동적으로 처리하고 주기 시간을 단축하도록 설계되었습니다. 넓은 면적의 구조화된 내부 지지대 덕분에 얇은 판금의 딥 드로잉이 방지됩니다. 흡입 컵 SAB를 사용하면 기름칠 시트에서도 높은 전단력을 흡수할 수 있습니다. 석션 컵 밑면의 특수 홈은 이동 없는 핸들링을 지원합니다. 1.5개의 접힘이 있는 디자인으로 인해 흡입 컵은 구부러진 작업물에 최적으로 조정되며 1.5개의 접힘은 배치 시 매우 우수한 감쇠를 보장합니다. SAB 석션 패드는 예를 들어 자동차 산업의 프레스 라인용 피더 시스템에 사용됩니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.