Schmalz

Automated handling • Automotive • Metal sheets • Vacuum suction cups

Vacuum Suction Cups SAB within the Automotive Press Plant

Dynamic processing with cycle times which are as short as possible has to be ensured in an automotive pressing plant. The safe, precise handling of car body parts made of sheet aluminum was made possible by a vacuum suction cup from Schmalz. The video shows vacuum suction cups which were specially developed for handling automotive industry workpieces. SAB type vacuum suction cups are designed for dynamic handling of sheet metal and shorten cycle times. Deep drawing of sheet metal is prevented due to the large-scale, structured inner support.

SAB suction cups allow for absorption of high lateral forces even with oiled sheet metal. A special groove on the under side of the suction cup supports slide-free handling. Thanks to the design with 1.5 corrugations, the suction cup adjusts perfectly to curved workpieces, while the 1.5 corrugations simultaneously ensure excellent damping during attachment. SAB suction cups are used in feeder systems for press lines in the car industry, for example. In this application, vacuum suction cups of the type SAB are used. These suction cups are developed especially for the requirements of the automotive industry.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.