Schmalz

Automated handling • Automotive • Metal sheets • Vacuum suction cups

Przyssawki próżniowe SAB pomocne w tłoczni blach samochodowych

W tłoczni samochodowej należy zapewnić dynamiczną obróbkę przy możliwie najkrótszych czasach cyklu. Bezpieczne i precyzyjnie pozycjonowane przenoszenie elementów karoserii samochodowych wykonanych z blachy aluminiowej zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu przyssawki podciśnieniowej firmy Schmalz. Na filmie przedstawiono przyssawki podciśnieniowe, które zostały opracowane specjalnie do przenoszenia elementów roboczych w przemyśle motoryzacyjnym.

Przyssawki podciśnieniowe typu SAB są przeznaczone do dynamicznego przenoszenia arkuszy blachy i skracają czas cyklu w tym procesie. Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu cienkich arkuszy. Przyssawki SAB umożliwiają przejmowanie dużych sił ścinających nawet w przypadku naoliwionych blach. Specjalny rowek na spodzie przyssawki ułatwia przenoszenie bez przemieszczania się. Dzięki konstrukcji z 1,5 zagięciami przyssawka optymalnie dopasowuje się do zakrzywionych elementów roboczych. Jednocześnie 1,5 zagięcia zapewnia bardzo dobre tłumienie drgań, gdy przyssawka jest umieszczona na elemencie roboczym. Przyssawki SAB są stosowane na przykład w systemach podawania dla linii pras w przemyśle motoryzacyjnym.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.