Schmalz

Automated handling • Automotive • Metal sheets • Vacuum suction cups

SAB vacuümzuignappen helpen in de autoperswerkplaats

In een autoperserij moet worden gezorgd voor een dynamische verwerking met de kortst mogelijke cyclustijden. Met een vacuüm-zuiggrijper van Schmalz konden carrosseriedelen uit aluminiumplaat veilig en precies worden verplaatst. De video toont vacuüm-zuiggrijpers die speciaal zijn ontwikkeld voor de behandeling van werkstukken in de automobielindustrie.

De vacuüm-zuiggrijpers van het type SAB zijn ontworpen voor de dynamische behandeling van plaatstaal en verkorten de cyclustijden in het proces. De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak voorkomt dieptrekken van dunne platen. De vacuümgrijpers SAB maken de absorptie van hoge schuifkrachten mogelijk, zelfs bij geoliede platen. Een speciale groef aan de onderzijde van de zuignap zorgt voor een verplaatsingsvrije bediening. Dankzij het ontwerp met 1,5 plooien past de vacuümgrijper zich optimaal aan gebogen werkstukken aan. Tegelijkertijd zorgen de 1,5 plooien voor een zeer goede demping wanneer de vacuümgrijper op het werkstuk wordt geplaatst. De SAB-zuiggrijpers worden bijvoorbeeld gebruikt in aanvoersystemen voor perslijnen in de automobielindustrie.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.