Schmalz

Switches and System Monitoring

Devices for system monitoring are important for the safe operation of a vacuum system. Schmalz offers measuring as well as control components for this purpose.

We distinguish between the following components for system monitoring and control:

  • Vacuum switches

  • Pressure switches

  • Combined vacuum/pressure switches

  • Connection cable and adapter for vacuum switches

  • Measuring and control components

  • Warning devices

Components for system monitoring are used in all areas of automated handling applications, for example, in feeder systems in the automotive industry, in the plastics industry, as well as in other applications in order to increase process safety.

Our selection aid includes information that should be observed when selecting the right measuring and control devices.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.