Schmalz

Selection Aid for Switches and System Monitoring

Which measuring range is required?
  • Vacuum only, pressure only or both?

  • Is overpressure resistance necessary?

Which functions are needed?
  • Switch with a digital switching output?

  • Switch with two digital outputs?

  • Switch with one digital and one analogue output?

  • With adjustable hysteresis?

Which output signals are required?
  • Which output signals are required?

How should the switch be set?
  • Programming with keypad?

  • Quick setting with teach button?

What is the supply voltage and which signal voltages are needed?
  • Voltage range? Switching voltages for the controller?

  • Which switching capacity is needed (switched current in mA)?

Which measuring accuracy is necessary?
  • Hysteresis?

  • Repeatability?

  • Temperature stability?

Which connection facilities exist?
  • Connection cable (pin assignments, material)?

  • Interchangeability?

Which size and weight restrictions apply?
  • Mounting facilities?

  • Is on-site adjustment possible?

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.