Schmalz

Selection Aid for Switches and System Monitoring

Which measuring range is required?
  • Vacuum only, pressure only or both?

  • Is overpressure resistance necessary?

Which functions are needed?
  • Switch with a digital switching output?

  • Switch with two digital outputs?

  • Switch with one digital and one analogue output?

  • With adjustable hysteresis?

Which output signals are required?
  • Which output signals are required?

How should the switch be set?
  • Programming with keypad?

  • Quick setting with teach button?

What is the supply voltage and which signal voltages are needed?
  • Voltage range? Switching voltages for the controller?

  • Which switching capacity is needed (switched current in mA)?

Which measuring accuracy is necessary?
  • Hysteresis?

  • Repeatability?

  • Temperature stability?

Which connection facilities exist?
  • Connection cable (pin assignments, material)?

  • Interchangeability?

Which size and weight restrictions apply?
  • Mounting facilities?

  • Is on-site adjustment possible?

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.