Schmalz

Selection Aid for Switches and System Monitoring

Which measuring range is required?
  • Vacuum only, pressure only or both?

  • Is overpressure resistance necessary?

Which functions are needed?
  • Switch with a digital switching output?

  • Switch with two digital outputs?

  • Switch with one digital and one analogue output?

  • With adjustable hysteresis?

Which output signals are required?
  • Which output signals are required?

How should the switch be set?
  • Programming with keypad?

  • Quick setting with teach button?

What is the supply voltage and which signal voltages are needed?
  • Voltage range? Switching voltages for the controller?

  • Which switching capacity is needed (switched current in mA)?

Which measuring accuracy is necessary?
  • Hysteresis?

  • Repeatability?

  • Temperature stability?

Which connection facilities exist?
  • Connection cable (pin assignments, material)?

  • Interchangeability?

Which size and weight restrictions apply?
  • Mounting facilities?

  • Is on-site adjustment possible?

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.