Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik do płyt betonowych

Podciśnieniowe podnośniki do obsługi płyt betonowych zapewniają ergonomicznie środowisko pracy. Pomagają one uniknąć uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez podnoszenie i przenoszenie ciężkich podnośników. Do obsługi płyt betonowych za pomocą podnośnika podciśnieniowego służy nasze podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo.

Mamy odpowiednie rozwiązanie do aplikacji z płytami betonowymi. Nasze podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur Jumbo zapewniają efektywny przepływ materiału. Sprawiają one, że obsługa ładunku jest szybsza, bezpieczniejsza i delikatna dla ludzi i materiałów.

Znajdź swój kontakt

Produkty firmy Schmalz do obsługi płyt betonowych

Tutaj znajdziesz nasze dwa podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboErgo i JumboSprint do obsługi płyt betonowych:

Uwaga do filmu:

W produkcie 50-kilogramowe płyty betonowe musiały być przenoszone w sposób ręczny. Zakup podciśnieniowego podnośnika JumboErgo poprawił warunki pracy pracowników.

W połączeniu z aluminiowym systemem dźwigowym, podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo oferuje odpowiednie rozwiązanie do podnoszenia i przenoszenia płyt betonowych w poziomie. Do przenoszenia płyt betonowych potrzebna jest tylko jedna osoba. Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo jest wyposażone w poczwórną przyssawkę, która zapewnia elastyczność adaptacji do różnych płyt betonowych i bezpieczeństwo pracy.

Produkty

Odpowiedni system suwnic do podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur

Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur firmy Schmalz są uzupełniane przez indywidualne systemy suwnic. Aluminiowe systemy dźwigowe oraz żurawie obrotowe zostały dostosowane do pojemności podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.