Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik płyt wiórowych

Podnośniki podciśnieniowe do płyt wiórowych to urządzenia z zakresu obsługi, które umożliwiają podnoszenie, przenoszenie i odstawianie dużych, płaskich i w dużej mierze szczelnych podciśnieniowo przedmiotów obrabiany za pomocą podciśnienia. Zasadniczo podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz dzielą się na dwie grupy produktów:

Najważniejsze cechy podciśnieniowych podnośników do płyt wiórowych to ergonomicznie i zwiększona sprawność. Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur Jumbo idealnie nadają się do załadunku i rozładunku centrów obróbczych cnc. Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster są idealne do podnoszenia i przechowywania, a także do obrótów i obracania masywnych płyt wiórowych. Podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz zapewnią w ten sposób przyjazne dla zdrowia, chroniące zdrowie miejsce pracy dla pracowników, co pomoże ograniczyć nieobecności w pracy spowodowane chorobami i zwiększyć produktywność.

Znajdź swój kontakt

Opcje obsługi płyt wiórowych

Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej aplikacji z płytami wiórowymi: wybór odpowiedniego podciśnieniowego podnośnika do danej aplikacji zależy od maksymalnej wagi przedmiotów obrabiany oraz rodzaju i orientacji obsługi. W zależności od aplikacji należy wybrać podciśnieniowy podnośnik do indywidualnej obsługi drewna:

  • Firma Schmalz oferuje podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo do delikatnej i precyzyjnej obsługi drewna o różnych formatach i masie do 300 kg.

  • Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Multi nadaje się do obsługi dużych i ciężkich hermetycznych lub porowatych drewnianych desek, zarówno surowych, jak i powlekanych płyt MDF, OSB i wiórowych.

  • VacuMaster VHB nadaje się do załadunku i rozładunku wzdłużnych pił tarczowych z deskami, płytami i belkami.

Produkty

Odpowiednia suwnica firmy Schmalz do każdego podciśnieniowego podnośnika do płyt wiórowych.

Firma Schmalz oferuje odpowiednie systemy suwnic do wszechstronnej i ergonomicznej obsługi podciśnieniowego systemu przenoszenia płyt wiórowych. Wykonane z aluminium systemy suwnic i żurawi obrotowych zostały precyzyjnie zaadaptowane do pojemności podciśnieniowych podnośników. System modułowy umożliwia łatwą integrację podciśnieniowego podnośnika do płyt wiórowych wraz z systemem żurawi w środowisku roboczym.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.