Schmalz

Köprü Vinç

Schmalz köprü vinçleri esneklik ve hareket kolaylığı sunar. Modüler tasarım sayesinde, vinç sistemi mevcut salona mükemmel bir şekilde entegre edilebilir.

Kaldırma cihazlarımızla birlikte çalışarak güvenebileceğiniz güçlü bir ekip oluştururlar. Özellikle, yüksek döngü frekanslarına sahip taşıma süreçlerinde ergonomiyi ve verimliliği artırırlar.

İrtibat kişinizi bulun

Genellikle, bir köprü vinç bir portal çerçeve olarak adlandırılabilir. Vinç sistemleri mevcut salon tavanlarına bağlanır. Ray desteklidirler, bu nedenle vincin hareketi önceden tanımlanmış bir ray sistemini takip eder. Schmalz'ın gezer vinçleri tek kirişli, çift kirişli veya monoray vinç sistemleri olarak yapılandırılabilir.

Vinçler neredeyse tüm dahili üretim, montaj ve lojistik süreçlerinde kullanılır. Bir vinç sistemi çok geniş bir çalışma alanını kapsar ve mevcut alanı en iyi şekilde kullanır. Sonuç olarak Schmalz vinçleri, büyük açıklık uzunluklarına sahip ağır yükleri taşırken bile hız, güvenlik ve iş parçasının hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Schmalz köprü vinçleri yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmıştır. Düşük ağırlığı sayesinde vinç sistemi mükemmel hareket kolaylığına sahiptir. Schmalz vinçleri modüler bir tasarıma sahiptir: Sonuç olarak, vinç sistemleri salonun tavan yapısına uyacak şekilde ayrı ayrı yapılandırılabilir.

FEM yöntemine göre tüm yük taşıyıcı bileşenlerin bağımsız fiziksel mukavemet hesaplamalarını gerçekleştiren Schmalz köprülü vinçleri aynı zamanda maksimum güvenlik sağlar. Schmalz'ın tüm vinç sistemleri güncel teknoloji standartlarını karşılamaktadır (DIN EN 13001: Kaldırma sınıfı HC2, kaldırma tipi HD1).

Son Derece Esnek ve Dayanıklı Alüminyum Kesitli Köprülü Vinçler

Alüminyum vinç profili SRA bükülmeye ve burulmaya karşı son derece dayanıklıdır. Müşteri gereksinimlerini karşılamak için beş farklı kalınlıkta kesit seçilebilir. Köprü vincin kesit kalınlığına bağlı olarak 1.200 kg'a kadar yük taşınabilir. Hafif alüminyum kesitler sekiz metreye kadar uzunluğa ulaşabilir ve ray konektörleri kullanılarak daha da uzatılabilir.

Yük, taşıma arabası TRO-SRA kullanılarak tüm yük taşıyıcı silindirlere eşit olarak dağıtılır. Bu, taşıyıcıların eğilmesini önler. Sadece tek bir taşıma arabası ile vinç kirişi ve kaldırma cihazı portal vince bağlanır.

Portal vinçler, Schmalz'ın zincirli kaldırma tertibatı SCH, rope balansör veya vakumlu kaldırıcı ile kombine edilebilir. Schmalz vinçleri, yüksek esneklikleri ve geniş çalışma alanları sayesinde ergonomiyi ve çalışma hızını artırır.

Köprülü Vinçler için Kapsamlı Aksesuar Yelpazesi

Schmalz köprü vinçleri geniş bir aksesuar yelpazesi ile desteklenebilir. Böylece vinç sistemi müşteri gereksinimlerine en iyi şekilde uyarlanabilir. Aşağıdaki aksesuarlar mevcuttur:

  • Kademesiz hareket hızına sahip elektrikli hareket tahriki
  • Doğru çalışan monoraylar oluşturmak için kavis yarıçapları
  • Tedarik edilen cihazlara güç sağlamak için kablosuz enerji kaynağı
  • Taşıma arabalarının nazikçe durdurulması için yastıklı uç durdurucular (sonradan da takılabilir)

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git