Gru girevoli e sistemi gru
- Sistema gru e gru girevoli in alluminio
- Adattamento ottimale al carico nominale dei sollevatori a vuoto
- Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta
I carroponti Schmalz offrono flessibilità e facilità di movimento. Grazie alla struttura modulare, il sistema gru può essere perfettamente integrato nel capannone esistente.
Insieme ai nostri dispositivi di sollevamento formano una squadra affiatata su cui potete contare. In particolare, migliorano l’ergonomia e il rendimento nei processi di handling con un elevato numero di ciclo.
Spesso, un carroponte viene definito “struttura a portale”. I sistemi gru sono fissati alle sovrastrutture dei capannoni esistenti. Sono supportati da binari; pertanto, il movimento del dispositivo di sollevamento segue un sistema di binari predefinito. I carroponti Schmalz possono essere configurati come sistemi gru a trave singola, a doppia trave o monorotaia.
I ponti gru trovano impiego in quasi tutti i processi interni di produzione, assemblaggio e logistica. Un sistema gru copre uno spazio di lavoro molto ampio e sfrutta in modo ottimale l’area disponibile. Di conseguenza, le gru Schmalz garantiscono velocità, sicurezza e posizionamento preciso del pezzo in lavorazione, anche durante il trasporto di carichi pesanti su grandi campate.
I ponti gru Schmalz sono realizzati in alluminio di alta qualità. Grazie al peso ridotto, il sistema gru garantisce un’eccellente agilità di movimento. I ponti gru Schmalz presentano una struttura modulare: di conseguenza, i sistemi gru possono essere configurati individualmente per adattarsi alla struttura del soffitto del capannone.
Effettuando calcoli indipendenti della resistenza meccanica di tutti i componenti portanti secondo il metodo FEM, i ponti gru Schmalz garantiscono inoltre la massima sicurezza. Tutti i sistemi gru Schmalz soddisfano le norme tecniche vigenti (DIN EN 13001: classe di sollevamento HC2, tipo di sollevamento HD1).
Il profilo in alluminio per gru SRA è estremamente resistente alla piegatura e alla torsione. È possibile scegliere tra profili di cinque diversi spessori per soddisfare le esigenze del cliente. A seconda dello spessore del profilo della gru, è possibile trasportare carichi fino a 1.200 kg. I profili leggeri in alluminio possono raggiungere una lunghezza massima di otto metri, che può essere ulteriormente estesa utilizzando attacchi per binari.
Il carico viene distribuito uniformemente su tutti i rulli portanti tramite il carrello di trasporto TRO-SRA. Ciò impedisce il ribaltamento dei carrelli. Con un solo carrello di trasporto, la trave gru e il dispositivo di sollevamento vengono collegati al portale per gru.
I carri a ponte possono essere abbinati al paranco a catena SCH, a un bilanciatore a fune collaborativo o a un sollevatore a vuoto di Schmalz. I carri Schmalz migliorano l’ergonomia e la velocità di funzionamento grazie alla loro elevata flessibilità e al grande campo di lavoro.
I ponti gru Schmalz possono essere integrati con un’ampia gamma di accessori. In questo modo, il sistema gru può essere adattato in modo ottimale alle esigenze del cliente. Sono disponibili i seguenti accessori:
Comando elettrico di traslazione con velocità di traslazione regolabile in continuo
Radius per curvare le monorotaie a scorrimento regolare
Alimentazione elettrica wireless per l’alimentazione dei dispositivi collegati
Finecorsa ammortizzati per un arresto delicato dei carrelli di trasporto (installabili anche in un secondo momento tramite retrofitting)