Schmalz

Pont roulant

Les ponts roulants Schmalz offrent flexibilité et aisance de déplacement. Grâce à leur construction modulaire, la poutre roulante conserve une intégration parfaite dans le hall existant.

Associés à nos appareils de levage, ils forment une équipe solide sur laquelle vous pouvez compter. Ils améliorent notamment l'ergonomie et l'efficacité des procédés de manipulation à cadence élevée.

Trouvez votre contact

Souvent, un pont roulant est également appelé « portique ». Les systèmes de ponts roulants sont fixés aux plafonds des halls existants. Ils sont guidés par des rails ; le déplacement de l’appareil de levage suit donc un tracé prédéfini. Les ponts roulants de Schmalz peuvent être configurés en systèmes à une poutre, à deux poutres ou en systèmes monorail.

Les ponts roulants sont utilisés dans la quasi-totalité des processus internes de production, d’assemblage et de logistique. Une poutre roulante couvre un très grand espace de travail et exploite de manière optimale la surface disponible. Ainsi, les ponts roulants Schmalz assurent rapidité, sécurité et positionnement précis de la pièce — même lors du transport de charges lourdes sur de grandes longueurs.

Les ponts roulants Schmalz sont fabriqués en aluminium de haute qualité. Grâce à son faible poids propre, le système de pont roulant offre une excellente maniabilité. Les ponts roulants Schmalz sont dotés d’une construction modulaire : ils peuvent ainsi être configurés individuellement pour s’adapter à la composition du plafond du hall.

En effectuant des calculs de résistance mécaniques indépendants pour tous les composants porteurs selon la méthode FEM, les ponts roulants Schmalz assurent également une sécurité maximale. Toutes les poutres roulantes Schmalz sont conformes aux normes techniques en vigueur (DIN EN 13001 : classe de levage HC2, type d’appareil de levage HD1).

Ponts roulants équipés de profilés en aluminium extrêmement souples et résistants

Le profilé de pont roulant en aluminium SRA présente une résistance exceptionnelle à la flexion et à la torsion. Cinq épaisseurs différentes sont disponibles pour répondre aux exigences des clients. En fonction de l'épaisseur de la poutre du pont roulant, des charges allant jusqu'à 1 200 kg peuvent être transportées. Ces profilés légers en aluminium peuvent atteindre une longueur maximale de huit mètres, qui peut encore être prolongée à l'aide de raccords de rails.

La charge est répartie uniformément sur tous les rouleaux porteurs grâce au chariot de transport TRO-SRA. Cela empêche les chariots de basculer. Un seul chariot de transport suffit pour relier la poutre en profilés du portique et l'appareil de levage au portique.

Les ponts roulants peuvent être associés au palan à chaîne SCH, à un équilibreur à cable ou à un système de manutention par le vide de Schmalz. Les ponts roulants Schmalz améliorent l’ergonomie et la vitesse d’exécution grâce à leur grande flexibilité et à leur vaste zone de travail.

Gamme complète d'accessoires pour ponts roulants

Les ponts roulants Schmalz peuvent être complétés par une large gamme d'accessoires. Le système de levage peut ainsi être ajusté de manière optimale aux exigences du client. Les accessoires suivants sont livrables :

  • Actionneur électrique de translation avec vitesse de déplacement réglable en continu
  • Rayons de cintrage pour la réalisation de monorails à roulement régulier
  • Alimentation en énergie sans fil pour alimenter les dispositifs connectés
  • Butées d'extrémité amorties pour un arrêt en douceur des chariots de transport (peuvent également être installées en post-équipement)

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier